我们今天能为您提供什么帮助?

远程控制附件RCA面板上的旋钮和LED指示灯各有什么作用?

问题描述:
远程控制附件RCA面板上的旋钮和LED指示灯各有什么作用?

所属产品线:
RCA

解决方法:

RCA面板上的LED指示灯状态如下:
绿灯快闪.bmp

表示RCA就绪,可由Y1,Y2,或Y3控制;
橙灯快闪.bmp

表示不允许RCA远程控制;
橙灯慢闪.bmp

表示不允许RCA控制,RCA过热保护;
RCA上有两个旋钮开关,作用分别为用来设置工作模式和禁止远程操作。
无Ti24接口的产品只有工作模式一,可选A,B两种模式;带Ti24接口的产品有工作模式一和三,A和B四种模式可选。具体如下图所示:
ab.bmp


同时,旋钮开关auto/OFF,可用来选择是否禁用远程操作。
autooff.bmp