我们今天能为您提供什么帮助?

带Ti24接口的RCA如何在不同模式下实现控制?

问题描述:
带Ti24接口的RCA如何在不同模式下实现控制?

所属产品线:
RCA

解决方法:

模式1:

本地控制或者中央远程控制可以接受来自不同端子的控制信号。

包括Y1:本地持续信号;Y2:本地脉冲信号;Y3:中央持续信号,以后到者为准。

模式3:

模式3有三种不同的操作位置,选择开关在Y1位置,中央远程控制;选择开关在Y2,RCA强制本地闭合;选择开关在Y1和Y2的中间位置,RCA强制本地分断。

如下图的接线: