我们今天能为您提供什么帮助?

Acti9 Smartlink的耗电量是多少?

问题描述:
Acti9 Smartlink的耗电量是多少?

所属产品线:
智能网关模块

解决方法:

Acti9 Smartlink有Smartlink Ethernet和Smartlink Modbus两种,耗电量详见下表:

模块型号
Smartlink Ethernet
Smartlink Modbus
不带负载时
110mA
35mA
带负载时
最大1.5A
最大1.5A