我们今天能为您提供什么帮助?

CT接触器的辅助触点ACTo+f(ref.15914)停产,能否使用iCT的iACTs(ref.A9C15914)?

问题描述:
CT接触器的辅助触点ACTo+f(ref.15914)停产,能否使用iCT的iACTs(ref.A9C15914)?

所属产品线:
iCT

解决方法:

可以使用iCT的iACTs(ref.A9C15914)。虽然CT与iCT的外观略有变化,但是附件的安装配合尺寸保持不变。