我们今天能为您提供什么帮助?

E3000系列开关的指示有几种类型?有什么差别?

问题描述:
E3000系列开关的指示有几种类型?有什么差别?

所属产品线:
NEO 都会系列

解决方法:

E3000系列的翘板开关有两种类型的指示,一种为LED灯指示,一种是荧光指示,原则是白色开关配白色LED灯,灰色开关配蓝色LED灯;或者白色开关配白荧光指示,灰色开关配绿荧光指示。
调光开关的指示灯为LED灯,灯为内部接好,用户看不到接线,开关工作的时候灯亮,亮度不随负载变化,等关了以后指示灯也自动熄灭。
带灯插座的指示灯也有两种,是氖灯和LED灯,氖灯都在按钮的上面,向上按的时候看不到氖灯,插座不通,向下按的时候氖灯亮,指示插座工作;LED灯在按钮的正面,不论开关在什么状态都可以看到,按钮向下按的时候LED灯亮,插座有电。