我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M258远程I/O连接电缆TCSXCNNXNX100是屏蔽双绞线吗?
所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

发射器和接收器模块之间使用的 TM5 电缆是 TCSXCNNXNX100 电缆,长约 100 米

(328.1 英尺)。这种电缆包含两对屏蔽双绞线,可降低电源线对 DATA 信号线的电

磁干扰。两对双绞线都使用普通的镀锡铜箔作为屏蔽物质,并且带有一条地线。