我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]SoMachine里如何把字符串转换成对应的ASCII码?
问题描述:
SoMachine里如何把字符串转换成对应的ASCII码?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

String_TO_ArrayOfByte 功能的输出为由输入字符串的 ASCII 值组成的字节数组 [255]。

如果顺序输入为 TRUE,则输出值的顺序与输入中字符串字符的顺序对应。

String_TO_ArrayOfByte:输入字符串的输出数组和 ASCII 值

示例:

i_sIput='ABCDE'

i_xOrdr= TRUE

则字节输出数组的字符串为:

  • 输出 [1] = 65

  • 输出 [2] = 66

  • 输出 [3] = 67

  • 输出 [4] = 68

  • 输出 [5] = 69

  • 输出 [6] = 0

如上例中所示,输入 [1] = A,其对应 ASCII 代码为 65,显示在输出 [1] 位置。

同样,输入 [2] = B,其对应 ASCII 代码为 66,显示在输出 [2] 位置,依此类推。