tm5电源 控制器配电模块 (CPDM) 配电模块 (PDM)和接口配电模块 (IPDM) 的区别
所属产品线:
Modicon M258解决方法:

控制器配电模块 (CPDM) 是本地配置的配电起点 分配如下:
1 24 Vdc 嵌入式专用模块电源
2 24 Vdc 主电源
3 24 Vdc I/O 电源段
TM5SBER2 集成了一个电子电源,该电源生成由 TM5 电源总线分配的电源。
它还将外部 24 Vdc 电源连接至 24 Vdc I/O 电源段。
配电模块 (PDM)
根据 TM5 配置以及 TM5 电源总线或 24 Vdc I/O 电源段上消耗的电流,可能需要添加 PDMs,以创建另一个 24 Vdc 电源段并/或加强通过 TM5 电源总线对扩展电子部件的供电。
接口配电模块 (IPDM)
接口配电模块 (IPDM) 是现场总线接口与外部 24 Vdc 电源的连接。
此外,IPDM 还有以下用途:
将外部电源直接连接至 24 Vdc I/O 电源段。
将外部电源连接到内部电源,后者会生成在 TM5 电源总线上分配的电源,这源自 24 Vdc 主电源连接。
是否有帮助?