我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何通过状态字查看TM5SAI4PH 每个通道的状态?
所属产品线:
Modicon M258

解决方法:

双击“设备树”中的TM5SAI4PH模块,在其I/O映射中可看到系统自动给此模块分配了一个状态寄存器,如下图:

此寄存器和四个通道的对应关系及通道状态说明如下:

模块TM5SAI2PH也可使用同样方式获取通道状态,使用上图中的通道00和通道01状态进行诊断即可。