我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M238 CANOpen功能块GET _ CANOPEN _ KERNEL _ STATE 和 GET _ STATE的区别?
所属产品线:
Modicon M238

解决方法:

GET_STATE获得的是指定节点的NMT状态,而GET_CANOPEN_KERNEL_STATE获得的是与主设备相关的通讯状态,与指定从设备的NMT状态无关。如果用户想获得与某个节点网络连接是否中断,可使用GET_CANOPEN_KERNEL_STATE判断状态是否为16#10。