我们今天能为您提供什么帮助?

TM4ES4 的初始默认ip地址是多少

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

TM4ES4

缺省 IP 地址为 11.11.x.x。

缺省 IP 地址最后两个字段由模块 MAC 地址最后两个十六进制字节的十进制数字组成。

模块的 MAC 地址可以在模块正面底部获得。

缺省子网掩码是 255.0.0.0。

注意: MAC 地址始终以十六进制格式编写,IP 地址则采用十进制格式。必须将 MAC 地址转换为十进制格式。

示例:如果 MAC 地址为 00.80.F4.01.80.F2,则缺省 IP 地址为 11.11.128.242