我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M251集成的以太网口,最大连接数是多少?
问题描述:
M251集成的以太网口,最大连接数是多少?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

下表显示了M251以太网最大连接数:


意: 当配置至少一个 EtherNet/IP 目标时,连接的总数(EtherNet/IP 和 Modbus TCP)限为 16。仅当 Modbus TCP IOScanner 是唯一使用的情况下,从站设备的总数最多可达 64。 这些最大值在构建时受到控制。