我们今天能为您提供什么帮助?

M241以太网配置下面添加Modbus TCP Slave有什么作用?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

M241 Logic Controller 配置为 Modbus TCP 从站设备,必须向控制器添加 Modbus TCP 从站设备功能(参考上图配置)。此功能会在控制器上创建一个可通过 Modbus TCP 协议进行访问的特定 I/O 区域。每当外部主站需要访问控制器的 %IW%QW 对象时,会用到这个 I/O 区域。