我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241 作Modbus TCP Slave时端口号能否修改?
所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

可以修改。具体修改方式参考如下:(可以使用SD卡脚本运行命)

1: 创建脚本文件,如:

; Change Modbus slave port

changeModbusPort "1502";

(脚本中的每一行命令都以 ";" 为结尾,如果某行以 ";" 为开头,则表明该行是注释行,脚本文件中的最大行数为 50,语法不区分大小写。)

2:命名脚本文件为Script.cmd

3:将脚本文件复制到 SD 卡。

4:将 SD 卡插入控制器。