我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241/M251做OPC UA服务器,如何优化服务器性能?
问题描述:
M241/M251做OPC UA服务器,如何优化服务器性能?

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

要优化M241/M251 OPC UA 服务器性能,可考虑下列因素:

  • 减小以太网流量(将最小发布间隔设置为产生可接受响应时间的最低值)。

  • 为 M241/M251 Logic Controller 配置的任务循环时间必须大于配置的最小发布间隔值。

  • 配置大于 1 的最大会话数量(可同时连接到 OPC UA 服务器的 OPC UA 客户端数量)值可降低所有会话的性能。

  • 采样速率决定数据交换的频率。调整采样速率 (ms) 值,以便产生不影响逻辑控制器整体性能的最低响应时间。