所属产品线:
Modicon M241; Modicon TM3扩展模块解决方法:
如果PLC无法与程序配置中包含的一个或多个 I/O 扩展模块通讯,PLC视为I/O扩展总线错误,I/O LED指示灯会亮起,指示存在I/O错误。
如果希望屏蔽由于此模块未安装引起的的I/O灯亮,可以在设备树中双击此I/O模块,将”可选模块”配置为“是”,重新下载程序即可。

是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
如果PLC无法与程序配置中包含的一个或多个 I/O 扩展模块通讯,PLC视为I/O扩展总线错误,I/O LED指示灯会亮起,指示存在I/O错误。
如果希望屏蔽由于此模块未安装引起的的I/O灯亮,可以在设备树中双击此I/O模块,将”可选模块”配置为“是”,重新下载程序即可。

是否有帮助?