我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218通过USB电缆连接到计算机时,提示无法安装驱动,在设备管理器里面有黄色叹号或问号?
问题描述:
M218通过USB电缆连接到计算机时,提示无法安装驱动,在设备管理器里面有黄色叹号或问号?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

在设备管理器里面有黄色叹号或问号的位置,点击右键——更新驱动——指定路径X:\Program Files\Schneider Electric\SoMachine\M218\Tools\Modbus Driver,重新安装驱动。(X:为SoMachine安装磁盘盘符)