我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218或M238使用PTO控制伺服驱动器进行位置控制,调用PTOMoveAbsolute功能块会产生错误,使用PTOGetDiag功能块显示PTODiag管脚值为4096,是什么原因?
问题描述:
M218或M238使用PTO控制伺服驱动器进行位置控制,调用PTOMoveAbsolute功能块会产生错误,使用PTOGetDiag功能块显示PTODiag管脚值为4096,是什么原因?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

PTOGetDiag的诊断变量为双字,按位表明故障原因,十进制4096表明第12位值为1,此位表明故障原因为轴没有回零点,无法进行绝对位置的定位,客户应先进行回零点操作,确认PTOSimple管理块的Referenced管脚置1即回零点成功后,才能进行绝对位置控制的操作。