我们今天能为您提供什么帮助?

M218无法联机可以从哪几个方面检查?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:
1、在设备管理器,查看有无M2*8LibUSB Driver,如果能够查看到,说明驱动没问题,不需要装驱动。如果设备管理器里面有黄色叹号或问号的位置,点击右键更新驱动,无法更新需重新安装驱动。
2、如果客户是第一次联机,将目标ID过滤器选择为“无”。
3、查看电脑右下角的Codesys gateway是否处于运行状态。
4、如果没有gateway,可以在somachine的安装文件夹找到相应的Gateway文件,重新安装。