所属产品线:
Modicon M218解决方法:
错误代码09为接收缓冲区太小,使用接收功能时,需要正确填写功能块的SizeRecvBuffer接收缓冲区的长度(以字节为单位)和BufferToRecv接收缓冲区的地址(字节数组,不能小于SizeRecvBuffer的长度)。此外还需要注意,M218/M238接收缓冲区的可用大小为252 字节 。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
错误代码09为接收缓冲区太小,使用接收功能时,需要正确填写功能块的SizeRecvBuffer接收缓冲区的长度(以字节为单位)和BufferToRecv接收缓冲区的地址(字节数组,不能小于SizeRecvBuffer的长度)。此外还需要注意,M218/M238接收缓冲区的可用大小为252 字节 。
是否有帮助?