我们今天能为您提供什么帮助?

使用M218/M238与台达变送器进行Modbus通讯,台达变送器可以支持写一个寄存器的操作,使用Write_var功能块写一个字,为什么无法通讯?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

M218/M238使用write_var功能块通讯,即使长度为1,发送的Modbus功能码依然是16,如果台达变送器只支持写入一个寄存器,所以猜测其可能不支持功能码16,只支持功能码06,所以让使用Single_write功能块代替write_var功能块与变送器通讯,就可以通讯了。