TM218LDA40DR4PHN中模拟量配置中的过滤器0…6是什么含义?
问题描述:
TM218LDA40DR4PHN中模拟量配置中的过滤器0…6是什么含义? 所属产品线:
Modicon M218解决方法:
0...6为滤波等级,其滤波值有以下公式:
V新滤波值=X*V旧滤波值+(1-X)*V新测量值
X=1-1/2(K+1)次方(X=1减二的K+1次方分之一)K为滤波等级。
公式中的:V新滤波值:当前周期经过滤波的模拟量值;V旧滤波值:上个采样周期计算得出的经过滤波的模拟量值,V新测量值为当前实测到的未经过滤波的值。
公式中滤波后的新值由两部分组成,上周期的滤波值占一定比重,本周期的采样值占一定比重。比重由滤波系数K决定,对应的X和滤波等级的关系见下表:![]()
由此可见:滤波等级越高,上周期的滤波值在新周期中占的比重就越大,测量值占的比重就越小。
是否有帮助?