我们今天能为您提供什么帮助?

带有以太网端口的PLC(M218、M258、LMC058)下载工程之后,为什么RUN / MS指示灯会绿/红色闪烁,而无法保持绿色常亮?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

在正确下载程序且硬件设备无故障的情况下,由于CPU的以太网端口没有连接就会导致绿色、红色交替闪烁。为了避免这种情况,可以使用一根以太网线,将一端插入CPU的以太网端口,另外一端将1、3短接,2、6短接,这样RUN/MS灯就会保持绿色常亮了。