我们今天能为您提供什么帮助?

使用Somachine软件 M218PLC中在线时有些变量不能正常在线显示,为何显示问号符号?

问题描述:
使用Somachine软件 M218PLC中在线时有些变量不能正常在线显示,为何显示问号符号?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

可以采取以下措施:1、减少用LD方式编程;2、更改扫描周期;3、减少在线修改的次数;4、重启Somachine软件。