M218/M238上下载控制器TM2USBABDEV1怎么使用?
问题描述:
M218/M238上下载控制器TM2USBABDEV1怎么使用? 所属产品线:
Modicon M218解决方法:
下载:
1、从SoMachine中生成机器码至USB设备,在线——创建启动应用,保存至U盘。
2、将U盘和编程电缆分别插入下载器对应的USB口,编程电缆另一端连接PLC的USB口。
3、将PLC上电,再将下载器的开关拨到ON。下载器下载时指示灯ON,下载完毕OFF。
上载:
1、将U盘和编程电缆分别插入下载器对应的USB口,确保U盘内没有启动文件,编程电缆另一端连接PLC的USB口。
2、将PLC上电,再将下载器的开关拨到ON。下载器上载时指示灯ON,上载完毕OFF。
注意:M218不支持程序上载。
是否有帮助?