我们今天能为您提供什么帮助?

TM2ARI8HT接NTC探针,Somachine软件中类型选择了NTC后,需要设置R/T/B三个参数,目前可采购的传感器只能找到B参数,其他两个参数是什么含义?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

TM2ARI8HT测量NTC探针时,温度Tm(r)随电阻r变化,使用如下公式计算得出,其中R/T/B三个参数为NTC探针的参数,R为温度为T(单位为开氏度)的阻值,B为NTC 探测器的灵敏度(开氏度)。