我们今天能为您提供什么帮助?

在Somachine软件中配置里找不到TM218LDA40DRN模块,应该如何处理?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

TM218LDA40DRN模块需要的Somachine最低版本是V3正式版(版本3.0.14.5),此外还需要添加M218 Add_On插件,插件版本是2.0.30.58.
如果之前安装了旧版本的Add_on插件,需要先卸载原有的M218Add_on插件,再安装新的插件。