我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M218系列PLC的程序中没有启用看门狗时间,为什么还是会有系统错误和程序暂停等现象?
问题描述:
M218系列PLC的程序中没有启用看门狗时间,为什么还是会有系统错误和程序暂停等现象?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

M218系列PLC的程序中没有启用看门狗时间,有时还是会有系统错误和程序暂停等现象。是因为:

对于M218的PLC有两种类型的看门狗功能:

1.系统看门狗:这些看门狗在控制器固件中定义并受其管理。用户无法配置这些看门狗。

2.任务看门狗:可为每个任务定义的可选看门狗。这些看门狗由您的应用程序进行管理并可在SoMachine 中进行配置。

我们在软件里面能配置的叫任务看门狗,没有配置任务看门狗时如果达到了系统看门狗的条件,也会出现停机,系统错误类的问题。对于系统看门狗的触发条件有以下两种情况:

1.如果所有任务需要 80% 以上的处理器资源,且时间超过 3 秒,将检测到系统错误。控制器进入“暂停”状态。

2.如果在 20 秒的间隔过程中没有执行优先级最低的系统任务,将检测到系统错误。控制器会以自动重新启动进入“空”状态进行响应。