我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M218可以通过哪些方式获取上一次停机原因?

问题描述:
M218可以通过哪些方式获取上一次停机原因?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

可以通过如下方法获取:

1.通过Modbus 地址获取:%MW60014(上次从运行转换为其他状态的原因,注意:无法通过应用程序进行访问)。

2.通过功能块获取:Getlaststopcause(FB)(此功能返回上次从“运行”转换为其他状态的原因)。

3.通过系统变量获取: PLC_R.i_wLastStopCause(上次从运行转换为其他状态的原因) 。