我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德的表计哪些是LCD显示,哪些是LED显示?
所属产品线:
电能管理

解决方法:

LCD是液晶显示屏的全称,是由液态晶体组成的显示屏。LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写,是由发光二极管组成的显示屏。
施耐德的表计中LCD显示有:PM800系列、PM200系列、PM700系列、ION系列(除ION6200)、PM5350、PM5000系列、iEM3000系列、PM3200系列。
LED显示有:PM1000系列、DM6000系列、DM2000系列、ION6200。