我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
常用的抑制谐波的措施有哪些?
问题描述:
常用的抑制谐波的措施有哪些?

所属产品线:
电能管理

解决方法:
  1. 将非线性负载置于首段,通过减小系统阻抗,抑制谐波电压;

  2. 将非线性负载与敏感负载分开;

  3. 采用独立的电源给非线性负载供电;

  4. 使用特殊组联结方式的变压器,比如,Dyd联结,可以抑制5次,7次谐波,Dz联结,可以抑制5次谐波;

  5. 给变频调速器安装串联电抗器;

  6. 增加整流器相数,可有效消除某些特征次谐波;

  7. 选择合适的接地系统,不同的接地系统其电磁兼容性,对谐波的敏感程度不同,要分析比较后作出决定。

  8. 采用有源或无源滤波器,或者混合滤波器。