我们今天能为您提供什么帮助?

什么是需用功率的区块需用计算方法?

所属产品线:
PM800

解决方法:

区块需用计算方法需要先选择计算周期,然后再确定如何使用计算周期,具体可分为三种不同的模式:

1 滑动区块 选择一个1-60分钟的计算周期(增量为1分钟)。如果计算周期介于1-15分钟之间,需用计算就每15秒刷新一次。如果计算周期介于16-60分钟之间,需用计算就每60秒刷新一次。

2 固定区块 选择一个1-60分钟的计算周期(增量为1分钟)。电力参数测量仪在每个计算周期结束时计算和刷新需用值。

3 滚动区块 在滚动区块计算周期,选择一个计算周期和一个次计算周期,次计算周期必须均分计算周期。

下图说明了这三种区块模式计算需用功率的方法,计算周期均为15分钟。