我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM2125C和PM2225C的DI输入接点是否有内置电源?
问题描述:
PM2125C和PM2225C的DI输入接点是否有内置电源?

所属产品线:
PM2000

解决方法:

参照最新的安装手册(NVE3860501-10、NVE3860701-11),PM2125C和PM2225C有不同型号之分,其中:

  1. 数字量输入输出类型(DI/DO)的,测量仪的状态输入需要使用外部电压源来探测状态输入的“开/关”状态, 即,输入接点无内置有电源,必须外部供电,且外部电压需在其工作范围之内;
  2. 模拟量输入输出类型的(AI/AO),需接模拟量4-20mA信号
  3. 继电器输出类型的(DI/RO),无需外部供电;

参照截图,以PM2225C为例,