我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
DM2350仪表如何手动清除电能累计值?
所属产品线:
DM2000

解决方法:

DM2350仪表在单键显示方式下,同时按住向右键与OK键,进入参数设置SET密码输入界面,按OK键切换到本地操作OPR密码输入界面,出厂默认密码为“0000”,输入密码后按OK键并通过按OK键翻屏至显示CLR ENGY界面,此时按向上键激活当前操作界面,然后选择Y(即YES),确认清除ENGY。