我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine 中用READ_VAR读取第三方设备IO点时,管脚Buffer用ARRAY[0---3] OF BOOL时,显示“不能得到表达式的值”怎么处理?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可以读取BOOL型变量,但不建议用ARRAY[0---3] OF BOOL格式,建议采用ARRAY[0---3] OF WORD格式,再用WORD_AS_BIT读取其中的位。