我们今天能为您提供什么帮助?

M218下载程序后无法运行,提示“SoMachine无法启动控制器,确保运行/停止输入已启用(设置为运行)”,如何解决?

问题描述:
Somachine联机M218登陆后无法运行,提示如下对话框,将嵌入式IO上的输入点启用“运行/停止”功能也没有用,如何解决?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachine联机M218登陆下载程序后无法启动运行,提示如下对话框,将嵌入式IO上的输入点启用“运行/停止”功能也没有用。此时请检查本体上的运行/停止拨码开关的位置,将拨码由“STOP”拨到“RUN”即可。