我们今天能为您提供什么帮助?

如何使用以太网为Somachine下载程序?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:
  • 双击MyController,更新控制器,somachine平台PLC 默认IP 前两位为10.10,后两位由MAC地址后两位转换为十进制而来。

  • 将电脑IP 和PLC IP 设置在同一网段,并在Somachine 中设置新的IP 地址。

  • 点击登录,并按ALT+F 键将程序下载到PLC 中,下载过程中可观察IP 地址已经发生改变,由于PLC的新IP 地址已经设置成功,无法再使用之前的IP 进行连接,此时会弹出错误对话框(如果需要修改IP 地址,建议使用其他联机方式将配置下载后再使用以太网联机)。

  • 重新修改电脑IP,使其和PLC IP 在同一网段。双击MyController,从列表中删除所有控制器,再次更新控制器,重新进行连接。