我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用Somachine软件中如何获得TM2AMI2LT模块通道的断线状态?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

可使用GetRightBusStatus功能块,返回 I/O 扩展总线状态。

当Mask管脚等于RIGHTBUS_GET_STATUSx,(其中 x=1 至 7,对应I/O 扩展总线中模块的位置),GetRightBusStatus管脚中的位可返回I/O 扩展模块的状态信息。对于以下模块:TM2AMM3HT ,TM2ALM3LT,TM2AMI2HT ,TM2AMI2LT,TM2AVO2HT,TM2AMO1HT
GetRightBusStatus管脚含义如下: