我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine编程软件下的PLC(M218、M238、M258、LMC058)中%MD与%MW的对应关系是什么?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

%MDn占用%MW2n和%MW2n+1,但是高低字节与其他PLC不一样,在0……65535之内,%MW2n的值等于%MDn,%MW2n+1的值为0。当和HMI以及非SoMachine平台下的PLC进行IOScanner通讯的情况下,需额外注意。