我是M218/M238/M241/M251/M258 PLC 未配置以太网,但I/O灯或者MS灯因为未配置以太网而闪烁红灯,是否能屏蔽掉?
可以屏蔽,例程如下:

讲解:
第一段程序段是把系统变量‘PLC_R. i_lwSystemFault_1’的地址转移到了变量‘Eth_e’里。
第二段程序,使用‘或’运算,让系统变量‘PLC_R. i_lwSystemFault_1’里的位3变为值1,此时类似强制了‘PLC_R. i_lwSystemFault_1’位3,以此来屏蔽了以太网监控
系统变量‘PLC_R. i_lwSystemFault_1’说明:
只读系统变量PLC_R. i_lwSystemFault_1每一个位代表不同的故障。当相应的位为0时,代表着相应的功能发生故障。通过PLC的系统位将此类故障屏蔽掉。这样PLC的RUN灯就不会因为这种不是故障的问题而红灯闪烁。系统字每一位对应的意义。如果需要屏蔽以太网,那么需要将bit2置位为1即可。同理可以将CAN0和CAN1通过置位为1的方式进行屏蔽。
其位域如下:
FFFF FFFF FFFF FFFF(十六进制)表示未检测到错误。
某个位处于低电平表示检测到错误:
•位 0 = 检测到嵌入式专用错误。
•位 1 = 检测到 TM5 I/O 错误。
•位 2 = 检测到以太网 0 错误
•位 3 = 检测到串行 0 错误
•位 4 = 检测到 CAN 0 错误
•位 5 = 检测到 CAN 1 错误
•位 6 = 检测到接口总线模块 0 错误
•位 7 = 检测到接口总线模块 1 错误
是否有帮助?