我们今天能为您提供什么帮助?

通过somachine编程建立可视化界面,如何设置可以在数值显示框中显示的值为16进制数?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

如图:建立一个图标RECTANGLE作为数值显示框,在它的属性中的TEXT variable中输入所要显示的变量,若不做任何其它配置,显示整数,若将属性栏中的TEXTS写入%x,则显示的是16进制数。,若需要显示其他类型的数值,填写%S显示字符串,填写%F显示浮点数,%i显示整数。