我们今天能为您提供什么帮助?

somachine采用CFC编程时如何调用子程序?有相应的指令吗?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

通过somachine软件的CFC语言调用子程序不需要任何指令:如图建立2个POU 一个主POU,一个带有子程序的子POU,在主POU中用功能块的形式直接写入子POU,然后将主POU在MAST下调用即可。