问题描述:
somachine下的PLC怎么减小负载?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
somachine看PLC的负载只能是通过SchedGetProcessorLoad这个功能块,有客户反映PLC的负载率非常高了要求降低,可以通过以下两个方法:
1.建议客户不要使用“空转”的任务类型,“空转”会加大PLC的负载率。
2.如果客户的程序任务是循环的,可以建议客户加大程序的循环时间。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
somachine看PLC的负载只能是通过SchedGetProcessorLoad这个功能块,有客户反映PLC的负载率非常高了要求降低,可以通过以下两个方法:
1.建议客户不要使用“空转”的任务类型,“空转”会加大PLC的负载率。
2.如果客户的程序任务是循环的,可以建议客户加大程序的循环时间。
是否有帮助?