我们今天能为您提供什么帮助?

怎么在somachine V4.1软件中配置can_open通讯PDO的传输方式?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在somachine V4.1软件中在canopen接口下,添加好了canopen管理器,软后添加LXM28A伺服,双击添加好的伺服控制器出现如图所示画面:

在canopen个配置菜单栏下,选中RXPDOS或TSPDOS 展开相应的PDO文件夹,

修改Transmission Type 的值。不同的值对应不同的传输类型。其默认值为FF,是一种事件触发的方式,有数值变化的时候就触发PDO传输。