我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
somachine软件如何产生一个正弦波形?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

在somachine软件里面有一个GEN的功能块,该功能块有一个引脚是"MODE".可以选择7种不同的函数发生器:

TRIANGLE: 三角波函数,幅值-Amplitude~+Amplitude;

TRIANGLE_POS: 三角波函数,幅值0~+Amplitude;

SAWTOOTH_RISE:上升锯齿函数;

SAWTOOTH_FALL:下降锯齿函数;

RECTANGLE: 矩形函数;

SINE: 正弦函数;

COSINE: 余弦函数。