我们今天能为您提供什么帮助?

打开SoMachine V4.2软件时为什么报:不是支持的DPI设置?

问题描述:
打开SoMachine V4.2软件时为什么报:不是支持的DPI设置?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

SoMachine V4.2 打开时报对话框,屏幕分辨率:不是支持的DPI设置!SoMachine V4.2软件不能正常运行,以WIN10操作系统为例,此时需要修改操作系统System-Display-Scale and layout-100%,修改完成后注销一次操作系统,然后就能正常打开运行SoMachine V4.2软件了!