Somachine V4.3中使用STRING类型变量有地址重叠问题?
所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
STRING 数据类型变量可以包含任何字符串。声明中的 size 条目将确定要为变量保留的存储器空间。但是,STRING 类型的变量所需要的存储器空间为:每个字符占 1 个字节外加一个额外字节。这意味着,"STRING[80]" 声明需要 81 个字节!定义STRING 数据类型变量,分配绝对地址时需要注意这点,避免地址重叠。
是否有帮助?