所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
SoMachine V4.1 使用TON功能块报错,提示信息是 Cannot covert type 'SINT' to type 'TIME',代表TON功能块的PT或者ET管脚链接了错误的数据类型,直接将整数值如10写入到了PT或ET管脚造成的,见下图:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
SoMachine V4.1 使用TON功能块报错,提示信息是 Cannot covert type 'SINT' to type 'TIME',代表TON功能块的PT或者ET管脚链接了错误的数据类型,直接将整数值如10写入到了PT或ET管脚造成的,见下图:

是否有帮助?