我们今天能为您提供什么帮助?

Somachine 平台上和触摸屏HMI的地址对应是什么关系?

问题描述:
Somachine 平台上和触摸屏HMI的地址对应是什么关系?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Somachine 和 触摸屏HMI通讯地址对应关系如下:

控制器寻址 HMI 寻址
%MX0.7...%MX0.0 %MB0 %MW0 %MD0 %MD0 %MW0 %MW0:X7...%MW0:X0
%MX1.7...%MX1.0 %MB1 %MW0:X15...%MW0:X8
%MX2.7...%MX2.0 %MB2 %MW1 %MW1 %MW1:X7...%MW1:X0
%MX3.7...%MX3.0 %MB3 %MW1:X15...%MW1:X8
%MX4.7...%MX4.0 %MB4 %MW2 %MD1 %MD2 %MW2 %MW2:X7...%MW2:X0
%MX5.7...%MX5.0 %MB5 %MW2:X15...%MW2:X8
%MX6.7...%MX6.0 %MB6 %MW3 %MW3 %MW3:X7...%MW3:X0
%MX7.7...%MX7.0 %MB7 %MW3:X15...%MW3:X8

下面提供了针对双字的存储器匹配的示例:

  • HMI 的 %MD2 存储器区域与控制器的 %MD1 存储器区域对应。

  • HMI 的 %MD20 存储器区域与控制器的 %MD10 存储器区域对应。

下面给出了针对位的存储器匹配的示例:

  • HMI的 %MW0:X9 存储器区域与控制器的 %M1.1 存储器区域对应,因为控制器存储器中的简单字分为 2 个不同的字节。