我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC078CECS20T 在编程中怎么不能使用read_var 功能块?
所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

使用somachine v4.2 软件给控制器编程时,无法使用READ_VAR 功能块,如图所示:

出现这个原因是LMC078控制器,没有加载通讯库(相应的通讯库,在其他PLC中是自动加载的),如果要用read_var或write_var 功能块,需要在库管理器里面添加相应的库。如图


添加好了库之后,然后在程序中间就可以调用了